请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481主题中讨论的其他器件:TIDA-01592
工具/软件:
您好:
在 TIDA-01592 的第 11 页(TIDUDS2 - 2018 年 2 月)上、R30 和 R36 被红叉覆盖。 未连接 R30、C22 和 R36、C31 的原因是什么?
此致、
标记
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
在 TIDA-01592 的第 11 页(TIDUDS2 - 2018 年 2 月)上、R30 和 R36 被红叉覆盖。 未连接 R30、C22 和 R36、C31 的原因是什么?
此致、
标记
您好:Mark、
感谢您使用 e2e 论坛。
原理图中的红叉表示未组装元件。
移除 R30 和 R36 后、即可“禁用“缓冲器电路。 这提高了效率、但也可能增加开关节点过冲和振铃。
根据设计要求、可以添加或移除缓冲器。
过去我们对这种缓冲器提出了更多问题。
请随时查看此主题:
LM3481EVAL:参考设计中的 R30 和 R36:TIDA-01352
此致、
Niklas