This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:如果我不使用电流限制功能、我应该如何使用 ISP、ISN 和 CDC

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551908/tps55289-what-do-i-do-with-isp-isn-and-cdc-if-i-am-not-using-the-current-limit-function

器件型号:TPS55289


工具/软件:

如上所述、我不会使用电流限制功能、是否要使 ISP 和 ISN 保持打开状态? 短接至 GND? 规则是什么?

此外、我该如何使用 CDC 引脚?


提前感谢。

Erwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erwin:

    如果不使用输出电流限制、则需要将 ISP 和 ISN 直接与 VOUT 引脚连接。

    CDC 引脚可以保持悬空。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!