This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM65625-Q1:24V 输出

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549334/lm65625-q1-24v-output

器件型号:LM65625-Q1


工具/软件:

您好、  

输入电压范围为 20V 至 31V、需要 24V。 峰值效率是多少?如何将其设置为 24V 输出?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请注意、该器件是一个降压转换器。 当输入电压为 20V 时、将无法获得 24V 电压。 希望你明白我的观点。 如果我错了什么、请告诉我。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意、我的最坏情况为 20V、标称值约为 26V
    您是否建议使用此范围内的任何转换器(例如降压/升压转换器)并且能够输出 24V 电压?  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 您是说输入电压只能在很短的时间内下降到 20V、对吧?

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、在最坏情况下运行期间、我将看到 20V 的电压、而降压/升压转换器仍应输出 24V 电源轨作为辅助电源。 我找到了一个可以执行该操作的 Vicor 模块。 TI 是否有任何类似的东西可以做到这一点?  
    Vicor 输入范围为 9V-60V、输出 24V


    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以肯定、只有降压转换器无法正常工作。 我必须寻找支持此类操作的器件。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pramanik:  

    如果您有任何具有这些功能的设备、请告诉我。 到目前为止,我只找到了一个 Vicor 模块,可以做到这一点。  
    输入电压范围为 20V 至 60V、输出电压为 24V、并采用隔离式降压/升压转换器。  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请说明以下情况:

    1) 假设 Vin < 24V、则器件必须作为升压工作

    2) 假设 Vin >24V、则器件必须用作降压转换器

    所以我们需要一个能够根据 Vin 改变其拓扑的器件?

    谢谢、

    Pramanik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、应该有一个降压/升压转换器。  
    例如、 PRC60-48-S24 可以为您提供帮助。  
    您有类似的部件吗?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 2025年25月08日 之前我不在办公室。 我仍会深入研究、但我建议联系升压团队、因为它非常适合降压转换器。

    谢谢、

    Pramik Patel