This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4812-Q1:错误的公式 29?

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551383/tps4812-q1-wrong-equation-29

器件型号:TPS4812-Q1


工具/软件:

您好、

请参考此主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482849/tps4812-q1-programming-the-short-circuit-protection-threshold-riscp-selection?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS4812-Q1#

我也有感觉,使用的公式是错误的。 是、使用数据表中的示例时、计算表获得相同的结果。
但手动使用示例值和公式 29 时、可以得到不同的值:

还是我在这里出了什么问题?

此致
路德维希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludwig:

    我为这个混乱而道歉。 1.8 以 mV 为单位。 ^、(130Axis 0.5mΩ)–1.8mV = 63.2mV =(63.2 x^μ A-3) V /(25 x 10 μ A-6) A = 2528Ω= 2.53kΩ 

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清!

    此致
    路德维希