This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628E:慢速充电电流

Guru**** 2513165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551876/bq25628e-slow-charging-current

器件型号:BQ25628E


工具/软件:

、、这里是我的原理图、使用 25628E、PLS 请注意、、Ω R7 已从 PCBA。Ω 更改为 2K、并且

 R8/R9 已更改为 5.23K 和 30.1K、 使用了 NTC@10k。Ω 问题是现在充电电流远低于预期、约为 160mA。Ω  

发生这种情况时、、VBUS 引脚上的电压为 4.97V。  

我们想知道如何摆脱这种情况、任何建议都将被感激,谢谢。  

将 R8/R9 更改为 10k || 10k 没有任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请参阅下面的评论。  

    在测试期间、您是通过 I2C 主机 MCU 执行任何寄存器配置、还是尝试使用所有默认设置进行充电? 预期 ICHG 是什么? 此外、测试期间您的电池电压是多少?  

    在 R7 = 2k 的情况下查看您的原理图、输入电流限值应约为 1.25A、这样才不应导致充电电流低于预期。 原理图中的任何内容都不是引起问题的原因。  

    此致、

    Garrett