This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:在仿真中无法在 3Ω 负载下实现预期的 30V/10A 输出

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552031/lm5146-unable-to-achieve-expected-30v-10a-output-with-3-load-in-simulation

器件型号:LM5146


工具/软件:

这个问题非常紧迫。 我非常感谢任何及时的协助或建议。 谢谢!

我正在使用 TI 的 LM5146 设计 48V 输入、30V/10A 输出和 400kHz 开关频率的降压转换器。 根据 WEBENCH 提供的参数、我已在 TINA 中构建并仿真了该电路。

在仿真中、在空载条件下、输出电压可以稳定在 30V 左右。 但是、当我在输出端连接一个 3Ω 负载(应该对应于 10A 输出电流)时、输出电压和电流波形都会变得异常、无法达到预期值(请参阅随附的波形,Vout 为绿色、Iout 为红色)。

这种现象的可能原因是什么? 如何调整或修改电路参数、以在负载条件下实现稳定的 30V/10A 输出?

此外、我的一个客户在对 LM5146 进行仿真时遇到了类似的问题。 在 5ms 仿真中、输出电压在大约 3ms 时突然降至非常低的值、而输出电流仅略有增加。 这种行为的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    电流限值是否接合? 我建议填写 LM5146 快速入门计算器以检查元件值。 该模型是为 PSPICE for TI 开发的、请尝试使用它而不是 TINA。

    此致、

    Tim