This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:TPS65987DDK

Guru**** 2515105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, TPS25751, TPS65987D, TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549611/tps65987ddk-tps65987ddk

器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他部分:TPS25751TPS65987、TPS26750

工具/软件:

尊敬的团队:

我 在设计中使用 TPS65987DDHRSHR 器件、并发现这个器件会在一段时间内过时。 作为一个替代,我检查了几个 IC 喜欢  TPS25751DREFR 和  

TPS26750SRSMR、但在上述 2 个 IC 中、我可以看到可配置的 GPIO 选项、但我需要在这些 GPIO 选项中使用专用的 SPI 引脚、就像在  TPS65987DDHRHR 中一样。 我需要介绍一个 SPI 接口和 USB PD 控制器。  

您能为我提供如何在中介绍 SPI 接口的建议吗  TPS25751DREFR 和  TPS26750SRSMR 器件? 任何解释相同内容的支持文档都会有所帮助。

谢谢您、  

Aswini。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswini:  

    感谢您联系我们!

    TPS25751 具有 I2C 控制器接口、可用于对外部 EEPROM 存储器进行写入和读取。

    另外、请参阅 此处 有关 TPS65987 的 TI EOL 政策。

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我问的是 SPI。

    您能为我提供如何在中介绍 SPI 接口的建议吗  TPS25751DREFR 和  TPS26750SRSMR 器件? 任何解释相同内容的支持文档都会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswini:  

    TPS25751 和 TPS26750 PD 控制器不支持 SPI 接口。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 请您推荐一个器件  TPS65987DDDHRSHR。 请保留该器件也应支持 SPI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswini:  

    您能详细说明一下这个设计吗? 这是 DisplayPort 应用吗?  

    您还能详细说明一下对 SPI 的需求吗? 我们较新的 PD 控制器没有 SPI 接口。

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya Khedr:

    指定  TPS25751DREFR 和  TPS26750SRSMR 我观察到一些可配置的 GPIO、是否可以将它们配置为 SPI 端口?

    是的、适用于显示端口应用。

    我们是否有任何直接的替代方案  TPS65987DDDHRSHR?

    还请建议如何配置 TPS25751DREFR 和 TPS26750SRSMR 芯片、对于 Ex TPS65987DDHRSHR、以下有关配置的文档同样  、我们是否有关于 TPS25751DREFR 和 TPS26750SRSMR 的任何文档。

    TPS6598x 应用自定义工具(修订版 C)

    此致、

    Aswini Kona。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswini:  

    [报价 userid=“608468" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549611/tps65987ddk-tps65987ddk/5970801

    In  TPS25751DREFR 和  TPS26750SRSMR 我观察到一些可配置的 GPIO、是否可以将它们配置为 SPI 端口?

    [/报价]

    遗憾的是、无法将这些 GPIO 配置为 SPI 端口。  

    [报价 userid=“608468" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549611/tps65987ddk-tps65987ddk/5970801

    是的、适用于显示端口应用。

    我们是否有任何直接的替代方案  TPS65987DDDHRSHR?

    [/报价]

    TPS25751 和 TPS26750 不支持 DisplayPort。 目前、我们 的产品系列中没有直接替代 TPS65987 的产品。 有关更多信息、请联系您当地的销售团队。  

    另外 、请建议如何配置 TPS25751DREFR 和 TPS26750SRSMR 芯片、对于 TPS65987D DHRSHR、请参阅以下文档进行配置同样、我们是否有关于 TPS25751DREFR 和 TPS26750SRSMR 的任何文档。

    请参阅 第 3 节软件 EVM 用户指南中的 说明、了解有关如何使用 GUI 工具配置器件的步骤。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们是否有 TPS65987DDHRHR 的任何等效器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswini:  

    TPS65987DDK 是与 TPS65987DDH 等效的最新版本。 这两款器件均不建议用于新设计、因为它们不符合 PD3.2 标准。  

    此致、  

    Aya Khedr