This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV5144:需要运行电流详细信息

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552023/lv5144-operating-current-detail-required

部件号:LV5144
主题中讨论的其他器件:LM70860

工具/软件:

TI 团队大家好、

我们目前使用 LV5144RGYR 开关稳压器将 48V 转换为 5V。 我查看了数据表并找到了工作电流规格、但似乎处于非开关条件下。 我想了解实际开关操作期间的工作电流。

此致、

Loganathan。 R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Loganathan、

    只需将 VCC 栅极驱动电流(每个 Qg 的=FET * Fsw) 添加)添加到 2mA 静态电流规格中即可。 在 VCC 电平 (7.5V) 为每个 FET 获取 Qg。

    PS:我们有可以实现 6A 的转换器(更容易实现)。 以 LM70860 80V/6A 转换器为例

    此致、

    Tim