This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:BOOT 至 SW 绝对额定值

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545305/lmr33630-boot-to-sw-absolute-rating

器件型号:LMR33630


工具/软件:

尊敬的团队

BOOT 至 SW 的绝对额定值为 5.5V、但是否有任何关于瞬态条件的规定?
如下图所示、在检查 SW 和 BOOT 波形之间的差异时、由于波形的上升沿和下降沿错位、会超过绝对额定值。
这是个问题吗? 如果是、可以采取哪些措施来改进它?
CH1:VIN
CH2:引导
CH3:SW
F1 通道 2 — 通道 3
谢谢
...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请分享您用于探测这些波形的原理图和测量方法。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的约书亚

    IC 端子直接使用无源探头进行探测。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    VOUT 和 VIN 之间似乎连接了一个二极管、这不是建议用于该器件的连接方式。  

    此外、请确认在进行探测时使用的是如下所示的小接地环路:

    此外、我还看到 VIN 上可能出现来自源极的纹波。 您能否请确认此纹波不来自电源本身?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于我在一段时间内没有听到您的声音、我将暂时关闭此主题。

    如果您需要进一步的帮助、请随时重新打开该主题。

    谢谢您、

    Joshua Austria.