This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:TPS7A39 为 250mA 负载供电

Guru**** 2467550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553120/tps7a39-tps7a39-to-power-250ma-load

器件型号:TPS7A39


工具/软件:

您好、

我尝试在设计中使用此 TPS7A39 LDO 稳压器为 250mA 负载供电。 此数据表的第一页显示 150mA 是输出电流、但在“电气特性“表中、它显示典型的电流限制 300mA +、而显示最大值实际上是 500mA。 我很困惑。 我的问题是:这个 LDO 可以为我的应用提供 250mA 输出电流吗? 我会使该 LDO 上的电压降低 1V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jak、

    感谢您的提问! 该器件的额定值为 150mA、这意味着每个通道将始终能够提供 150mA 电流、并在执行此操作时保持在规格范围内。 但是、直到超出该范围时、该器件才开始限制其自身电流。 最大电流规格定义了开始转换至电流限制的确切点。 该点必须在 200mA 的–500mA 范围内、并在多个器件上的工作台上测量、平均结果为 330mA。 根据我自己的经验、这一点在一定程度上取决于温度和 VIN。 需要注意的是:建议的工作范围仅可达到 150mA、即使器件正确调节、该范围之外的任何内容也不一定满足其他性能规格。

    直接回答您的问题: 该器件可能能够在许多情况下提供 250mA、但不能保证会执行任何高于 200mA 的操作、并且您的 EC 表规格保证超过 150mA。

    请参阅下面的曲线、了解实际器件在不同温度下的电流限制、其中 VIN=3 且 VOUT = 1.188(这可能反映了您在各种条件下的性能):

    此致、

    Gregory Thompson