请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC34141-Q1工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 UCC34141-Q1、因此有一个问题。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
(1) 在数据表第 8 页上、VVIN 说明指出、输入 5.5Vmin - 12Vtyp - 20Vmax 的条件为 (VVIN-COM VDD)= 18V。
这是否意味着输入为 5.5V 时可以实现 18V 输出?
(2) 当 (1) 正确时、
VIN UVLO 在最大 4.5V 时释放。
是否可以在 5V 输入下使用 17.5V 输出?
——
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi