This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:从 32V 至 30V 的电压转换

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553090/lm5146-voltage-conversion-from-32-30v

器件型号:LM5146
主题: LM5148 中讨论的其他器件

工具/软件:

LM5146 芯片能否在 400KHZ 下实现 32V 输入至 30V 输出?  就仿真结果而言、这几乎无法实现、但我不知道这是否真正可行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Letao:

    您可以在数据表中查看 toff 最小值规格。 我建议减小 Fsw 以获得更多裕度。 另外、不妨考虑使用 LM5148 80V 控制器、因为它具有频率折返功能、可实现几乎 100%的占空比 (LM5146 在压降时保持恒定的 fsw)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了数据表中的 toff (min)、在典型值为 140ns 时、最大占空比可达到 94.4%。 不过、在最大值为 200ns 时、最大占空比只能达到 92%、而 32-30V 的占空比为 93.75%、这意味着这在典型值下是可行的、但在最大值下是不可行的。 我可以询问这种情况下是否可以使用此芯片吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要降低 Fsw 并提供一些裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Letao。