请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS254900A-Q1工具/软件:
尊敬的团队:
请帮助查看 TPS254900AIRVCRQ1 原理图、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
请帮助查看 TPS254900AIRVCRQ1 原理图、谢谢。
尊敬的 Che:
请查看以下评论:
1.增加 C381 的额定电压,以避免电压接近绝对值时电容下降。 建议额定电容>16V。
2. DM_OUT 和 DM_IN 的导线缺失。
3. CTL1/CTL2/OVP 阈值可以在 数据表的第 6.5 节中找到、请相应地设计电阻分压器(例如 R1 和 R5)。
4.请检查 D9 的额定电压是否对于您的应用而言过低。
谢谢你。
BR、
Ke Wang