This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2846:电流限制关断功能

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545404/uc2846-current-limit-shutdown-feature

部件号:UC2846


工具/软件:

查看上面的摘录 — 想要确认关断功能,始终需要引脚 16 上的输入来激活关断功能、或者如果从 Vref 自身拉取超过 3mA、则可能会导致进入此状态。

询问我是否看到一个通过以下方式实现短路功能的单元(多绕组反激式):

  • 引脚 16 具有 51.1 Ω 的下拉电阻
  • 引脚 1 连接到以下两个引脚:
    • 根据应用手册、连接到 Vref 的电阻分压器
    • 通过二极管(阳极连接到引脚 1 节点)、它连接到上拉至三级/辅助绕组功率输出的电阻分压器。 这本质上利用了电流限制或短路事件期间辅助绕组的压降来下拉电流可调节引脚 1 值以限制 PWM 直流。当该值下拉(大于 3mA 消耗)时、仍然会锁存与短路移除后恢复的预期结果(因为关断连接至低电平)。 这是初始问题的根源。

对此、我们非常感谢您的帮助或见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    从 VREF 拉出 3mA 不会关断 IC、因为 VREF 负载可能是 10mA。

    在所描述的方法中、请指明具体应用手册以及应用手册的位置。 最好绘制一个电路来表明您的关闭想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上了下面的简化版电路(SHTDN 引脚方形红色):

    但为了简化我想了解的内容 — 假设根据以下注释,它确实需要大于的 3mA 电流消耗和关断才能变为高电平才能锁闭器件?

    该器件不会仅从 3mA 消耗中锁闭? 我看到异常行为、只想确认数据表中的基线备注。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、第 8 页的方框图显示了引脚 16 用于触发关断、晶闸管需要> 3mA 保持/锁存电流以保持晶闸管开启、从而实现闭锁。