This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:关于 DC1 短路问题

Guru**** 2510675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550836/tpsm33625-regarding-dc1-shorting-issue

器件型号:TPSM33625


工具/软件:

您好团队:

我们在 ETOE 上启动了一个线程、如下所示:

 TPSM33625:TPSM33625RDNR 

我们有以下观察结果

请查找所附的请求输入和输出电压以及我们在电池板测试期间捕获的浪涌电流波形。  
我们发现观察结果如下:
使用部分 DC1 组装的电路板、我们能够使用面板电源损坏 DC1。
观察结果: 从损坏的 DC1 芯片组上移除焊接后、我们发现焊盘上没有以红色突出显示的焊锡膏。 此外、我们还回顾了 SMD 和 NSMD 配置的阻焊层指南、详情如下。 (我们遵循 DC1 芯片组阻焊层的 SMD 配置)
我们使用的模板、其厚度为 4mil、这一批次的阻焊层厚度范围为 0.78mil 至 1.2mil。
我们怀疑、由于“阻焊层限定“配置中的 1.2mil 阻焊盘覆盖层、DC1 焊盘的有效焊锡膏将更少、以及其他具有 NSMD 配置的元件(阻焊层距离铜焊盘 2mil 远)、因此实际应用的焊锡膏和 DC1 焊盘之间可能存在较高的间隙、这会导致 DC1 焊盘产生如此干焊料。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    设备有什么问题?

    如果器件上没有焊料、则这可能是 PCB 组件的问题。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ridge、

    由于阻焊层采用 SMD 配置、因此阻焊层小于实际焊盘尺寸。  

    现在、我们遇到了一些机器组装芯片组短路的问题。 在器件正常运行期间、10 个器件中有 8 个发生短路。 一旦我们在我们的内部焊接人员的帮助下解析新的芯片组(批次代码相同)、那么它就可以正常工作。 因此、现在我们正在尝试寻找问题的根本原因。 根据我们之前的分析和观察、我们正在考虑这可能是组装问题。

    因此、我们担心的是大规模生产。 对于原型设计、我们可以对零件进行手动重新装配、但对于 500 件的大规模生产、我们可以做些什么。 因此、您能提出我们在布局中可以做什么改变、这样我们就不会在大规模生产中遇到这类问题。

    因此、在大规模生产中安装此芯片组时、我们需要在封装和组装指南方面提供设计信息、否则我们必须与其他供应商一起更改此器件。

    等待您的提示回复。

    谢谢、

    Denish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denish:

    这似乎是一个装配问题。  

    是从 Vout 短接至 GND 还是从 Vin 短接至 GND? 您是否测量了故障电路板上的短路位置?

    由于技术人员进行焊接时该器件工作正常、因此这意味着组件中正在发生一些事情。 您是否与 PCB 制造商核实了它们的公差、或者设计是否违反了其组装过程中的任何规则?

    您是否使用 NSMD 封装将任何电路板与该器件组装在一起?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ridge、

    问: 是从 Vout 短接至 GND、还是从 Vin 短接至 GND? 您是否测量了故障电路板上的短路位置?

    答:有时 I/O 电源短路、有时 I/O 和 o/p 电源短路。

    问: 您是否已与 PCB 制造商核实了它们的公差、或者设计是否违反了装配过程中的任何规则?

    答:组装供应商告诉我们,焊盘的焊料是否大于 70%,那么根据 IPC ,它通过了焊接标准。 我们看到组装过程中有很多气泡。 我附加了 X 射线图像以供您参考。 PCB 制造厂供应商也符合阻焊层和焊盘间隙标准。 他们可以制造出来。

    e2e.ti.com/.../06-_2D00_-Xray-Report.zip

    问: 您是否使用 NSMD 封装的此器件组装了任何电路板?

    答:不可以、目前我们不会继续进行 NSMD 配置。 但对于下一批、我们会想到它。 因为在 SMD 配置中、我们的组装效果很好。

    您能否为芯片组的正确组装提供封装设计和组装指南建议最佳适用的指南?

    正在等待您的提示回复。

    谢谢、

    Denish Limbachia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denish:

    感谢您回答我的问题。

      有关此特定封装和封装尺寸的组装问题、我会联系相关团队。

    请留出一周时间供他们答复。 我会在听到回复时更新此主题。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denish、

    此问题的支持已直接通过电子邮件获得。

    我们应继续通过这一支持渠道。  

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ridge、

    我们将等待它。

    请尽快分享您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denish:

    由于 专家通过电子邮件直接提供支持、因此需要关闭该主题以整合通信渠道。

    此致、

    Ridge