This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:EOS 模式和 Golden Image Creation

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ35100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552593/bq35100evm-795-eos-mode-and-golden-image-creation

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:BQ35100EV2400、BQSTUDIO

工具/软件:

这些可能是非常简单的问题、但我只需要在此处进行确认:

https://www.ti.com/lit/an/sluaal7/sluaal7.pdf

我采用本指南的意思是、在创建黄金映像之前、我不需要执行任何学习脉冲。 是这样吗? 我将电量监测计配置为与电池组匹配、希望执行放电周期进行测试、但我想确保已执行必要的步骤。  

我使用的是 4ER34615M 电池组、电压为 14.4V 13AH 187.2Wh。 以下是我所做的一切:

校准过程:

  1. 打开跳线:
    1. GE 上拉
    2. 警报/上拉
    3. J3 = 4s
    4. J2 = 2-4 节串联电池 x2
  2. 将电池连接到 BQ35100
  3. 通过 i2c 将 BQ35100 连接到 EV2400
  4. 将 EV2400 连接到笔记本电脑
  5. 打开 BQStudio、它应该会自动检测到。
  6. 发出 unseal_full_access
  7. 发出 CAL_TOGGLE  
    1. 从现在开始、在每一步之间、重新检查所有操作和刷新寄存器、确保在执行任何校准之前“CalMode"为“为红色。 如果指示灯变为绿色、则再次发出 CAL_TOGGLE。
  8. 项目化学:0655
  9. 数据存储器:
    如果您需要输入一个值、请双击值框、输入该值、然后按 Enter。 然后按 Write_All 键。 始终按“Read All“、并确保该值仍然设置正确。
    1. 配置:
      1. 操作配置 A:
        1. 打开 EXTVCELL(红色)
        2. 打开 GMSEL1(红色)
        3. 按模态模式上的“Write to Data Memory“
        4. 按数据存储器表上的 Write_All 键
    2. 电量监测:
      1. Cell Design Capacity mAh:3250mA
      2. 电池设计电压:3600mV
      3. 串联电池节数:4
  10. 减少
    再次确保每次校准之间均已开启 CalMode。 对于每个校准选项、您都需要选中该选项的复选框、然后输入一个值(如果适用)并按“Calibrate Gas Gauge“。 您可以同时执行多项操作、例如 CC Offset、Temp 和 Voltage、但不会以这种方式执行电流和电路板失调电压。
    1. 输出代码
      1. 使用万用表测量蓄电池两端的电压
      2. 输入电压(单位为 mV)
    2. CC Offset
      这会校准 0 电流
      1. 确保电池上没有电流。
      2. 校准
    3. 电路板偏移
      1. 如果电量监测计上仍然显示电流(–1 左右)、则对其执行相同的操作、看看它是否消失。
    4. 误差幅度
      1. 输入房间的环境温度
    5. 余弦值
      针对负载下的电流进行校准
      1. 施加已知电流 (1A)
      2. 输入为以 mA 为单位的电流 (1000)
      3. 校准
  11. 如果 CalMode 处于打开状态、请将其切换为关闭状态
  12. 返回并确保 Data Memory > Configuration > Operation Config A 仍按照 9.a.i 中所述进行配置
  13. 发出复位

简而言之、我的问题如下:

1.在创建黄金映像之前是否需要执行 EOS 学习脉冲?

2.在创建黄金映像之前,我是否需要将其密封?

3.在创建黄金映像之前,还需要采取其他步骤吗?

4、是否应该在创建黄金映像前进行运行测试? 似乎我应该密封它、创建一个黄金映像、然后执行运行测试。 对吧?

5.额外问题:当我在 bqstudio 中运行 new_battery 时,我只收到一个错误: WriteMACReadBlock 通信错误:从设备读取的 MAC 响应的前两个字节与发送的 MAC 命令不匹配。 那是怎么回事? 该功能实际上是否正在运行? 我的版本为 1.3.127 Build 3 2024年11月11日

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 在此期间、请附上与此项目关联的.gg 和/或.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第 1 位:不是 初始 EOS 学习不是黄金映像的一部分。 它是新电池“插入“序列 (new_battery () 命令)的一部分。

    第 2 名:不 这不是必需的。 密封是您的选择。 电量计本身仅使用访问模式来控制对配置的访问(例如,如果是密封的,则无法读取或写入配置数据)。

    第 3 名:不

    第 4 名:是的。

    #5:关闭 Auto Refresh(点击仪表板中的绿色 Auto Refresh 行)、然后转到 Advanced Comm I2C、在“Bytes to Write (Hex)“框中键入 13 A6、将 I2C Address (Hex) 设置为 aa、将 Start Register (Hex) 设置为 00、然后点击 Write。 这不应导致任何错误、并会发出 NEW_BATTERY 命令。