This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22991I:TPS22991I 的最大连续电流以及 TPS22991 和 TPS22991I 之间的差异

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22991I, TPS22991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552142/tps22991i-the-maximum-continuous-current-of-tps22991i-and-the-differences-between-tps22991-and-tps22991i

器件型号:TPS22991I
主题: TPS22991 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我有两个问题。

TPS22991I 数据表的第一页指出最大连续电流为 2.7A、但之后提到 3A。 哪一个是正确的?

当 VIN=1V 时、TPS22991I 和 TPS22991 之间的唯一区别是 VIN 关断电流与导通状态电阻吗?

此致、

Shota。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hori、

    我会检查一下、然后重新回到这个问题上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    谢谢你。 我期待收到您的答复。

    此致。

    Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    1. tps22991l 额定电流为 2.7A。 我们将尽快更正数据表中的 3A 拼写错误。

    2.是的,您对 tps22991l 和 tpa22991 之间的差异是正确的。 除此之外、tps22991l 具有 28 Ω 的 Rdson。  

    谢谢

    Amrit