This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:BQ24075 — 电源充电电路验证

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552130/bq24075-bq24075---power-charging-circuit-verification

器件型号:BQ24075


工具/软件:

您能否验证原理图是否有错误? 我遇到了 IC 从不给电池充电的问题。 我在这里拍摄的是 USB500 模式。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。 我已经查看了原理图中的 BQ24075 部分、它看起来不错。 请参阅以下我的评论:

    • EN1 上拉至 OUT、EN2 连接至 GND。 该配置将输入电流限值设置为 USB500 模式。
    • SYSOFF 可以通过开关上拉至 BAT 或连接至 GND。 您能解释一下如何使用 Q2 吗?
    • IN、BAT 和 OUT 中各有一个 4.7uF 电容器。
    • /CE 连接到 GND 以保持充电启用。
    • /CHG 通过 10k 电阻器上拉至 OUT、而 LED 可直观地指示电池何时在充电。
    • ILIM 有一个 1.5k 电阻器。 使用 Kilim=1550 和 RILIM=1.5k 时、EN2=1 和 EN1=0 时计算出的输入电流限值为 1033mA。
    • ISET 有一个 2.2k 电阻。 使用 KISET=890 且 RISET=2.2k、计算出的快速充电电流为 405mA。
    • /PGOOD 未连接、但是开漏输出、如果未使用、可以保持悬空。
    • TMR 未连接、将计时器设置为默认值。
    • TS 通过 10k 电阻器连接到 GND、从而保持 TS 上的有效电压以允许充电。

    您能否提供有关电池无法充电的更多详细信息? 您如何观察此问题? 发生这种情况时、/CHG 引脚是否为高电平? 请告诉我、我很乐意提供帮助。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    首先、非常感谢您与我们联系。 Q2 的目的是允许在任何器件开关位置下进行充电。 它还用于减轻开关上的负载、因此我不必通过微型开关推满电池电压。  

    我所遇到的似乎是辅助操作。 BMS 永远不会为蓄电池充电、但会保持其当前充电百分比。  

    /CHG 在插入时会导通、但无论充电器有多长时间、绝不会关断。

    我很高兴知道我是如何通过提供我的 KiCAD 文件进行审核来解决这个问题的。 让我知道如何继续。  

    再次谢谢 Alex。 非常感谢您抽出宝贵的时间。  

    祝您一切顺利、

    Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您的跟进。 很高兴我能提供帮助。

    无论器件开关位置如何、Q2 的意图都允许充电。 它还用于减轻开关上的负载、因此我不必通过微型开关推满电池电压。  [/报价]

    很有道理。 该电路看起来很好。

    充电安全计时器是否在 5 小时后到期? 发生此行为时、您正在测量的充电电流和电池电压是多少? OUT 引脚上的系统负载拉取多大的电流? 是脉冲负载吗?

    组合充电电流和系统负载可能超过配置的 500mA 输入电流限制、导致电池放电以补充输入适配器为系统负载供电。

     您能否详细介绍一下您看到的补充模式行为?  在此行为期间、VIN、VBAT、VOUT 和 IBAT 的示波器捕获会有所帮助。

    此致、

    Alec