请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5017工具/软件:
尊敬的专家
lM5017 规格表中有两个规格需要您帮助以澄清或评估风险
1) SW-RTN 的最大规格限制为 Vin+0.3V。 我们在轻负载期间使用 Vin+1V (Vin=13.2V) 测量了尖峰、请帮助评估是否存在与此相关的任何风险。
(我对 SW-RTN 最大规格的理解是、上部二极管的导通压降将 SW-RTN 钳位到 Vin+0.3V。 规格表提供了理论钳位值,不一定低于该值。)



2) 是否需要检查 SW Vin 规格(MOS 应力)。 规格表中对此项目没有任何限制。 我们是否需要参考 SW-RTN 来检查正电压和负电压? 我们将根据中的–2.1V@73ns 自行测量
负尖峰、且正尖峰脉冲+ 1.4V@87ns;
请帮助评估是否存在与 SW Vin 的正规格或负规格相关的风险、如何考虑这种风险、以及是否需要参考 SW-RTN 进行审查。