This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z558, BQSTUDIO, BQ28Z610, BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540573/bq28z610-r1-bq28z610-r1

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ28Z610、BQ27Z558

工具/软件:

你好

我有问题、请帮我解决

问题摘要:

何时输入命令 ROM 模式 时、器件会进行响应 成功
但在尝试写入时却很有用 ROM 模式地址 、设备将以回复 NACK (否定确认)。


分析:

  1. 使用以下命令检查控制状态:

0x00/01 ManufacturerAccess() → Control state: 205
  1. 发送了以下序列:

;--------------------------------------------------------
; Verify Existing Firmware Version
;--------------------------------------------------------
W: AA 3E 02 00  
C: AA 3E 02 00 26 10 01 01  

;--------------------------------------------------------
; Unseal Device
;--------------------------------------------------------
W: AA 00 14 04  
W: AA 00 72 36  
W: AA 00 FF FF  
W: AA 00 FF FF  
X: 1000  ; (wait 1 second)  

;--------------------------------------------------------
; Go To ROM Mode
;--------------------------------------------------------
W: AA 00 00 0F  
X: 1000  

;--------------------------------------------------------
; Data Block
;--------------------------------------------------------
W: 16 11 DE 83   ← This command triggers a **NACK**
  1. 消息流 bqStudio 、固件下载成功。
    但是、当通过软件实现时、在上面所示的时间点会出现故障。
    逻辑分析仪显示、0x16以响应寻址的通信尝试 NACK

    4.我附上了一个 Excel 文件、其中包含主机和 bq28 器件之间的通信数据。

    5.根据数据表,一旦器件被解封并进入 ROM 模式,它应该是可写的。

       但是、可能存在 需要执行其他步骤 提到的引脚。

1.添加 df 数据文件

2.添加  发送的 I2C 数据的 CSV 文件。

e2e.ti.com/.../bqfs_5F00_sample.h

e2e.ti.com/.../DS_5F00_logic_5F00_i2c_5F00_data.csv

3.添加视频、电压变化 4V -> 0V (ROM 模式由 bq_studio)

e2e.ti.com/.../enter_5F00_rom_5F00_mode.mp4


请帮帮我。 非常感谢!  Prayμ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    通信频率是多少? 您只能在 ROM 模式下使用 100kHz 频率。 我以前见过类似的行为、问题是他们尝试以 400kHz 的频率在 ROM 模式下与 IC 进行通信。  

    此致、  

    Jonny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我在使用 BQ28Z610 电量监测计时遇到的一些问题、我想寻求您的支持:

    1. 进入 ROM 模式时、电池电压从 4V 降至 0V。
      我们的设备是一个移动通信终端、因此我们希望更改电池 DF 文件 仅使用电池电源 而无需提供外部电压。
      有没有办法做到这一点?

    1. 我看到有人建议应该在 100kHz 的频率下与 ROM 区域进行通信、但我在官方文档中找不到此信息。 您能告诉我哪个文件提供了这些信息吗? 我还想知道它是否包含有助于在开发过程中解决类似问题的其他细节。

    2. 我正在寻找子类 ID 的完整列表、但在数据表或 TRM 中找不到完整的列表。 您能否分享提供子类描述的文档或参考?

    3. 虽然我可以成功读取“Manufacturer Data“、但无法写入该数据。 您能否提供有关向该地区写信的正确方法的建议?

    最后、我衷心感谢您以前的支持。 没有你们的指导、我就无法取得这一进展。

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请期待收到延迟的回复。 我很抱歉耽误你的时间。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    可以帮帮我

    1. 进入 ROM 模式时、电池电压从 4V 降至 0V。
      我们的设备是一个移动通信终端、因此我们希望更改电池 DF 文件  仅使用电池电源  而无需提供外部电压。
      有没有办法做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我不确定您在这里的意思是什么? 进入 ROM 模式的器件不应导致电池电压降至 0。 当器件处于 ROM 模式时、它不处于 TRM 中描述的标准闪存模式、因此无法访问使用标准电量监测模式时可以访问的相同数据闪存参数。 ROM 模式只能用于刷写黄金映像。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在进入 ROM 模式后、我只想写入创建黄金映像时生成的 df.fs 文件。
    因此、当我进入 ROM 模式时、电池电压降至 0V、器件会关断。
    为防止器件关闭、我在进入 ROM 模式之前连接了 USB 电源。 在这种情况下、数据已成功刷写到 DF 区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    这似乎与电量监测计无关。 如果电池安全地连接到电量计、则在进入 ROM 模式时、电量计不应全部断电。 请确保电芯和测量仪表之间连接正确。 此外、我建议使用万用表探测电池端子、以确保连接正确。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    1.使用时  编程  特性  bqStudio  要更新电量监测计的 DF(数据闪存)、电池电压将根据发生变化  4V 至 0V
    发生这种情况似乎是因为仪表进入  ROM 模式  发送电子邮件。

    通过 bq_studio 在 ROM 模式下添加视频、将电压变化从 4V 更改为 0V

    2.“在 ROM 模式下、CHG 和 DSG 引脚是否会运行以关断 FET?“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在下载期间、CHG 和 DSG 输出约 0V。
    是否有办法在下载过程中使它们输出 10V 而不是 0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当器件处于 ROM 模式时、固件未运行。

    是否有办法在下载过程中使其输出 10V 而不是 0V?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还使用了 bq27z558 芯片。
    下载过程中、此芯片不会输出 0V 电压。
    这是芯片的特性造成的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么办法吗?

    我们需要更新数万台设备的学习数据。
    如果电池包在进入 ROM 模式时没有输出 4V、器件会关断、
    并且无法再使用电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我对所提出的确切问题有点困惑。 如果您使用的器件是 BQ27Z558、能否在 BQ27Z558 器件下打开一个新主题并清楚地描述您的问题? 我要求您打开新主题的原因是、其他有类似问题的客户可以轻松找到您的主题。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用了许多 TI 电量监测计。
    我的问题与在 BQ28Z610R1 上进入 ROM 模式时是否有办法防止触发保护。

    您回复说、BQ28Z610R1 无法执行此操作。

    但是、BQ27Z558 在进入 ROM 模式时不会触发保护。
    我想知道为什么这两个器件的行为不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    BQ27Z558 在进入 ROM 模式时不触发保护功能、因为 BQ27Z558 没有内部保护功能、而 BQ28Z610-R1 具有内部保护功能。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当器件在没有外部电源的情况下进入 ROM 模式时、它无法启动、直到电池完全放电。 (在 ROM 模式下、电池包持续输出 0V、这意味着 ROM 模式状态保持不变。)
    是否有办法解决此问题?
    此外、是否有办法在一段时间后自动退出 ROM 模式?
    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电量监测计无法自动退出 ROM 模式。  

    此致、

    Diego