This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:禁用开路负载故障的最小负载

Guru**** 2467550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552575/tps4h160-q1-minimum-load-to-disable-open-load-fault

器件型号:TPS4H160-Q1


工具/软件:

您好支持、

我计划使用 TPS4H160A-Q1。 禁用开路负载故障所需的最小负载是多少?

Sadiq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sadiq:

    当 (VVS -Vout > V (ol、off)) 时、会清除开路负载故障:

    因此、您需要 Vin 和 Vout 之间的电压差大于 2.6V
     

    但是、由于它们仅是 VOUT 上的上拉电阻、因此您只需要一个下拉超过 R pullup 的电阻

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在输出端添加一个下拉电阻器、则始终存在接地路径。 (无开路负载条件)。 该公式  (VVS -Vout > V (ol、off) 成立

    在这种情况下、为什么我们需要上拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sadiq:

    开路负载检测是器件的一项功能、用于确定是否没有负载。

    该器件始终有漏电流、因此为了让器件确定其是否为开路负载、需要在 VS 和 VOUT 之间连接一个上拉电阻器

    此致、

    尼古拉斯·彼得西尔格