主题中讨论的其他器件: LM5155
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我在使用基于 LM3478 的升压转换器时遇到问题。 我已经使用 Webench 设计了原理图、因此我非常确定所有这些都应该都运行良好。 但事实并非如此。
驱动输出持续为高电平、因此 MOSFET 处于导通状态、并通过电感器使电路短路。 无论输入电压是多少、占空比始终为 100%。 输出端没有负载。
我的电源在 5A 电流下触发保护。 进行一段时间实验后、我能够使占空比小于 100%的唯一方法是使 Isense 引脚保持悬空。 也许 Isense 电阻太小了? IC 或该设计还存在其他问题吗?
请提供建议!