This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS281C100:任何替换 HF81 的建议、HF81 是一种 x 电容器泄放器

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552222/tps281c100-any-recommendation-to-replace-hf81-a-x-capacitor-bleeder

器件型号:TPS281C100
主题中讨论的其他器件:UCC256301

工具/软件:

您好、

是否有任何解决方案可以替换 HF81 的“X 电容器泄放剂“?

https://www.semiee.com/file2/67366a1eefc7810890f30fdc343cc62c/MPS/MPS-HF81.pdf;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    该器件看起来需要高工作电压、而 TI 高侧开关只能支持高达 60V 的电压、不支持交流操作。

    有关集成 X 电容器放电功能的器件、请参阅以下文档: https://www.ti.com/lit/sg/slyt728/slyt728.pdf

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick

    我知道 TI 没有这种类型的器件、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    从上面的应用手册中可以看出、UCC256301/4 具有此功能、但请联系支持这些器件的相关团队。

    谢谢、

    Patrick