This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:始终设置 BAT_FAULT_FLAG 和 BAT_FAULT_STAT

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552985/bq25638-bat_fault_flag-and-bat_fault_stat-always-set

器件型号:BQ25638


工具/软件:

您好、

我们使用的是 BQ25638、我们注意到 BAT_FAULT_FLAG 和 BAT_FAULT_STAT 似乎始终被设置。

来自数据表、该数据表可能由 “电池过流“或 “电池过压“引起。

它不会过电流、因为我们仅消耗大约 6 –7mA(放电电流)

我还验证了 Vbat 低于 VBAT_OVP。

该器件也正常工作(充电和放电)、因此即使报告了故障、充电 FET 也不会关闭?

导致此问题的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以将其关闭、这是 I2C 软件错误