请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25990工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
F3h 寄存器在将我们的定制板与 TPS25990 GUI 连接时被标记。 负载电流为 30A。
请 提供 F3h 寄存器的详细信息。
谢谢、
Divya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.