This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74720-Q1:系统静态电流估算

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74720-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551315/lm74720-q1-system-quiescent-current-estimation

器件型号:LM74720-Q1


工具/软件:

您好专家、

我想确认系统静态电流的估算方法。

根据我 在 E2E 上确认的那样、 IQ(系统总静态电流)的含义是 EN = 2V 期间的 GND 引脚至 GND 电流。

另一方面、跟随的电流不会出现在 IC 的 GND 引脚上、但会从 VBATT 灌入。

  • I (PD_SRC):它向 FET 栅极提供电流、因此它会从 VBATT 灌入电流、但不会进入 GND 引脚。
  • 升压效率损失:它将转换为发热、因此 会从 VBATT 散热、但不会连接到 GND 引脚。

因此、我认为我们不能直接将 IQ 用于系统静态电流估算(VBATT 下的灌电流)。
然后、您能告诉我如何估算使用 LM74720-Q1 时的系统静态电流吗?
另外,如果有任何错误的理解,请告诉我们。

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-san:

    在稳定状态(即已提供 PD_SRC 并且所有 FET 都导通时)期间测量系统 Iq。 是的、升压转换器仍将保持运行、在计算数据表中提到的 Iq 时已考虑了所有这些因素。

    该 IQ 是平均值、而不是瞬时值、这意味着已考虑所有因素。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven-San:


    我想确认您的答案。

    在接下来的 E2E 主题中、Praveen-San 表示客户应测量 IC GND 引脚和 GND 之间的电流。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232803/lm74720-q1-iq-test-for-lm74720?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM74720-Q1%20Iq#

    我认为该电流不包含升压转换器效率导致的损耗电流、来自 PD 的源电流等。
    这是因为升压效率将从输入电流转换为热生成、PD 的拉电流将从输入端流经 PD 引脚。

    但是、您说过“升压转换器仍将保持运行、在计算数据表中提到的 Iq 时、已考虑了所有这些因素“。


    然后、我能否再次确认 IQ“系统总静态电流“的定义?


    我假设实际应用中来自 PD 引脚的拉电流应小于 1uA。
    这是因为、PD 最大电源电流为 50uA、但来自 FET 栅极的实际灌电流应非常低(小于 1uA……)。

    我想、要估算系统 Iq、我认为数据表上的 Iq 就足够了。
    但是、我想确保我的理解是否正确。

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    数据表中的 IQ 是一个平均值。 升压电流和 PD 电流为瞬时电流。  

    升压电路将在这样的迟滞下工作、仅在上升沿消耗电流。 这有助于节省 IQ。  

    PD 引脚也是如此、一旦完全增强、它就不会消耗电流。

    因此、数据表中提到的 IQ 就足够了。 定义仍然认为 Iq 是流出 GND 引脚的电流。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven-San:


    我知道、如果 LM74720-Q1 处于稳定运行状态、升压转换器和 I (PD_SRC) 需要对 Iq 产生重大影响。

    此致、
    Kazuki Kuramochi