This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116EVM:电源切换时会抖动断电

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552425/tps2116evm

器件型号:TPS2116EVM
主题中讨论的其他器件:TPS2116

工具/软件:

你好 μ s
我们目前正在应用电源路径开关应用中的TPS2116、并希望您就以下问题提供技术指导。μ s
【配置】μ s
•VIN1:CH2、3.6V电池 Ω
•VIN2:CH3、3.6V电池
•VOUT:CH1、有带一个2200uF电解电容
•CH4:ST引脚、波形有取反
PR1:3.4V
【问题】μ s
当带载大一些时(ó n 200mA左右)VIN1电压降低、从VIN1切换到VIN2时、偶尔会出现VIN1抖动导致设备重启、去掉电解电容问题也没有改善、我们想知道这个问题怎么解决。ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、这里最好讲英语。  

    1.请分享原理图进行审查。  

    2.您在 EVM 上进行测试?

    此致

    Kunal Goel