This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:VC0 和 VC1 之间的导通性为 7 Ω、从而使 VC2 为 7.9V

Guru**** 2503575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541036/bq76940-7-ohm-continuity-between-vc0-and-vc1-causing-vc2-to-be-7-9v

器件型号:BQ76940


工具/软件:

在使用具有 12 节电池包的 BQ76940 对定制 PCB 进行初始测试时、IC 读取的所有电芯均为 3.8V、但 VC1 的读数为 0.16V、VC2 的读数为 5.9V。

平衡电池电压从 BQ 电路分支到用于电池充电的端口、因此我将充电器插入该端口、并使用充电器读取所有显示为~3.8V 的电池电压
 所以我知道问题是直接进入 BQ 的布线。

我使用万用表测得 VC1 并得到~0.16V、但当我测量 VC2 时、实际上得到~7.9V、这是合理的、因为 BQ 输入读数最多只能达到约 6V。 该读数意味着 VC1 和 VC2 电压会相加、可能是因为 VC1 被拉至接地。

我测量了 VC1 和 VC0 之间的连续性、电阻为 7 Ω。

您能提出我看到此问题的任何原因吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一问题已得到解决。 问题在于 VC1、BOOT 和微控制器 I/O 引脚都连接在一起。 将 VC1 从 BOOT 分离出来、现在正常工作。