This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825:最大 Cff 和软启动

Guru**** 2512705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552556/tps62825-maximum-cff-and-soft-start

器件型号:TPS62825


工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

TPS62825 需要前馈电容器 (Cff)、数据表中是 C3。 电容器的公式如下:

C3 = 12U/R2

数据表显示了 R2 = 100k 且 C3 = 120pF 的示例。 如果我使用较低的 R2 值、则 C3 值会增加。 如果我想使用 R2 = 10k、则 C3 = 1.2nF。  CFF 值比我通常使用的值大得多、因此我想问、使用元件 R1 = 20k、R2 = 10k、C3 = 1nF 是否适用于 TPS62825 (LC 组合为 0.47uH 和 2x 10uF)。

我问道,因为我不确定 Cff 值是否较高可能会对稳压器的稳定性、纹波、...

是否有您不建议用于此器件的最大 CFF 值?

此外、我想问一个有关软启动的问题、数据表显示典型值为 1.25ms、并且我知道 TI 未指定最大值或最小值 、但可以说最大软启动时间不会超过 2ms? 我问道、因为我 需要确保我的设计中的最大斜升时间为 2ms。

非常感谢!

此致

LIBOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Libor、

    我们尚未评估此器件的 Cff 最大值。 理论上、如果 R1、R2 和 C3 按相同的量缩放、则网络的极点和零点会保持相同的频率。  R1 = 20k、R2 = 10k、C3 = 1nF 的设置不应该是问题、也可由其他客户使用。  

    我们没有软启动时间的最大规格。 但从表征数据来看、似乎时间会超过 2ms。  

    以下是–40°C 至 125°C 温度范围内的分布。

    TPS628302A 是 TPS62825 的下一代器件。 也可能需要查看。 其最大启动时间规格为 440us。 这不需要外部 CFF 电容器。 但 R2 值需要介于 200K 和 600K 之间。

    此致、

    Varun