This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8868Y-Q1:功耗计算

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552712/lp8868y-q1-power-consumption-calculation

器件型号:LP8868Y-Q1


工具/软件:

您好的团队、

LP8868Y 的功耗是否有任何计算工具、我想问您。 这是因为客户发现器件温度过高、无法保持在 Tj 以下。 在室温 测试条件下、电路板温度达到 90℃、器件的功率可能为 1.5W~2W。 这意味着在室温下、器件的结温已经大于 112℃、这是 客户无法接受的。

顺便说一下、您能帮助提供一些注释来优化热设计吗? 非常感谢。

此致、

Eileen