This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:空载时的 Vout 问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549672/ucc28951-vout-issue-at-no-load

器件型号:UCC28951


工具/软件:

您好、

以下是我的设计设置

Vin 最小值= 35V、Vin 最大值 60V、Vout 4V/130A、Fsw:300kHz、中心抽头变压器 PQ3235 磁芯、45uH、5:1:1T 、匝数比 5、漏电导率:1uH。 无新电感器、Vin CaO:1066uF、Cout:5800uF E 电容器、22uF*20 个陶瓷电容器、电流互感器 100:1、2mH、电流检测电阻器 8 欧姆。

输出使用 STPS40120CT 整流器进行仿真。 我的初级 MOSFET 是 magnachip MDU10N070e2e.ti.com/.../MDU10N070RH_5F00_Preliminary_5F00_datasheet_5F00_ver0.0_5F00_20170222-0.185.pdf

在 Vin 30V/Vout 空载时、Vout 稳定为 4V、UCC28951 的 PWM 输出噪声较小。

在 Vin 40V/Vout 空载时、Vout 不稳定、在 4V 至 4.2V 之间振荡、UCC28951 的 PWM 输出有噪声。

当将负载电流从 0A 增加到 0.1A 时、初级 MOSFET 驱动器会损坏。

在 Vin 40V/Vout 空载时、 Vout 不稳定、即使 I 将 DELAB 和 DELCD 从 10K 更改为 33K Ω、并更改补偿引脚 C3、添加振荡电感器 0.1uH 等

Vin = 30V 将使 Vout 更稳定。  在 Vin 40V/Vout 空载时、当 I 在前导桥臂低侧 MOSFET 的 DS 和 GSpin 下使用 x10 时、采用差分探头  

主桥臂高侧 MOSFET 的 DS 引脚、Vout 在 4V 时更稳定、UCC28951 的 PWM 输出噪声更低。 IOUT 可以增加到>10A

然而、在 Vin 40V/Vout 空载时 、当 I 在老化桥臂低侧 MOSFET 的 DS 和 GSpin 下使用 x10 时、采用差分探头  

DS 引脚的放电桥臂高侧 MOSFET ,输出电压再次变得不稳定(在 4V 到 4.2V 之间振荡), UCC28951 的 PWM 输出有噪声。

此 Vin 高电平问题也会影响中等负载电流、使用 x10 可处理的超前桥臂低侧 MOSFET 的 DS 和 GSpin、差分探头位于  

前桥臂高侧 MOSFET 的 DS 引脚、 当 Vout 4V、>10A LOUT、Vin 从 40V 上升到 45V 时、栅极驱动器也会损坏。

如果此问题无法解决、当 Iout 从空载增加时、我无法在同一 CRO 屏幕中同时验证 4 个 PWM 输出。

您能告诉我根本原因和解决方案吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、  

    我正在调查这个问题。 我会在 48 小时内回复您。

    此致、  

    Deepak K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    您是否还看到 FET 损坏以及驱动器损坏?

    您能分享完整的原理图吗?

    此致、
    Deepak K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决、谢谢。