请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2H160-Q1工具/软件:
您好:
对于我们的一个项目、我们正在寻找一个集成电路、它可以为每个通道提供至少 1A 的输出来控制 LED、并且可以在 12VDC 和 24VDC 下运行。 电流检测也是我们最重要的要求之一。
在这方面、我们遇到了代码 TPS2H160BQPWPRQ1 的集成电路。 但是、我们想知道您是否有一个等效的、更先进的集成电路。
支持评估板的集成电路是我们的首选。 我们感谢您的指导。 谢谢你。