This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:HCOV 功能使用 BQ 上部计算机进行校准、这非常麻烦且容易出现错误。

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552488/bq27z746-the-hcov-function-is-calibrated-with-the-bq-upper-computer-which-is-troublesome-and-prone-to-errors

器件型号:BQ27Z746
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的

 关于 BQ27Z746 技术手册 15.2.70 中对这些数据位的说明、您的文档以这种方式进行了介绍。 但是、当使用逻辑分析仪捕获数据包并在 Protector Tuning 页面上校准 OVP 时、只有一个字节显示了差异。 这个字节是如何计算的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 同时、如果您可以附加与项目关联的.gg 和/或.log。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    基于硬件的保护值由 BQStudio 生成。 我无法提供计算结果。  

    此致、  

    Jonny。