请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952EVM工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我正在尝试使用 BQ Studio 访问 FET 寄存器以控制 BQ76952EVM 板上的 PDSG 和 PCHG FET。 您能指导我如何控制这些 FET、需要应用哪些寄存器配置吗?
谢谢您、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我正在尝试使用 BQ Studio 访问 FET 寄存器以控制 BQ76952EVM 板上的 PDSG 和 PCHG FET。 您能指导我如何控制这些 FET、需要应用哪些寄存器配置吗?
谢谢您、
启用自动保护功能时、无法手动控制 PCHG 和 PDSG 引脚。 如果禁用了自动保护功能(首次使用的测试模式寄存器)、则可以手动控制。 此常见问题解答文档在 2.9 节 BQ769x2 常见问题解答中进行了更详细的介绍 
与 CHG/DSG 和 PCHG/PDSG 相关的更多寄存器命令的另一个有用资源可在 BQ76952 技术参考手册的第 5.2.3 节“保护 FET 配置和控制“中找到