This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4013-SEP:我们的要求需要效率

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553315/tps7h4013-sep-need-efficiency-for-our-requirement

器件型号:TPS7H4013-SEP


工具/软件:

您好、  

我是 iWave Global 的 Dinesh。 我需要该稳压器的效率来满足我们的要求。 我已经查看了 WEBENCH 工具和数据表、但根据我们的要求、这里没有。 我们的要求如下。

要求:
VIN = 5V
VOUT = 1.8V

此致、
Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    您所需的条件确实在数据表中列出了效率。

    请参阅以下数据表图:

    7-1、7-3、7-5、7-8、7-14、 7-20 和 7-25

    谢谢、

    Andy