This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:使用 LM27762 为 INA851 仪表放大器的双极电源供电

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA851, LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553524/lm27762-using-lm27762-for-bipolar-supply-of-ina851-instrumental-amplifier

器件型号:LM27762
主题中讨论的其他器件:INA851

工具/软件:

您好支持团队

我计划将 LM27762 用于设计中 INA851 器件放大器的双极电源。 但是、由于负载电流较低、LM27762 将切换到 PFM 模式。 这种纹波是否会导致 INA851 输出出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bekir、

    要了解电源纹波对器件的影响、我们必须查看 INA851 的 PSRR。 在低频时、电源的正弦变化将导致输入偏移误差衰减 110dB。 这意味着、对于电源上的 1V、10Hz 正弦波、这意味着输入端将具有 3.16uV 的偏移误差。 这将导致基于增益的不同振幅输出误差。

    如果电源轨上的纹波不是正弦波、则对噪声运行 FFT 并查看纹波每个频率分量的振幅将有助于确定可以看到的输入基准误差大小。

    通过在 LM27762 和 INA851 的电源引脚之间添加滤波、可以增大明显的 PSRR。 我说明显 PSRR 的原因是、输入滤波将意味着器件引脚上的实际纹波电压将小得多、因此总电源抑制将增加、但仪表放大器的实际电源抑制保持不变。

    此致、
    Gerasimos