This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:传播延迟偏斜

Guru**** 2532020 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552727/lmg1020-propagation-delay-skew

器件型号:LMG1020


工具/软件:

大家好、我想了解在相同条件(温度,电压,负载相同)下使用两个 LMG1020 时的传播延迟偏斜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以通过从最大 PD 中减去最小 PD 来估算器件间 PD 偏差。 对于 LMG1020、开启 PD 偏斜为 2.6ns、关闭时偏斜为 2.5ns。

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。 但是、以下主题表明数据表中列出的 PD 是在–40°C 至 125°C 温度范围内单个元件或多个元件之间的传播延迟。

    LMG1020:LMG 1020 传播延迟 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    因此、我知道数据表中根据 PD 计算出的偏斜 (2.6ns 和 2.5ns) 是从–40°C 到 125°C 不同温度下的值。 (例如,–40°C 处的元件和 125°C 处的元件之间的偏移。)

    我需要相同温度下多个元件之间的偏移数据。 数据表中并未列出该值、因此您能提供相同温度下的偏移数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不幸的是、我们没有这些数据。  

    谢谢、

    Annabelle