This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21088:I2C 读取电池电压和电流信息

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21088, BQ25186, BQ25190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553350/bq21088-i2c-read-battery-voltage-and-current-information

器件型号:BQ21088
Thread 中讨论的其他器件: BQ25186BQ25190

工具/软件:

尊敬的团队:

使用电池充电器的 I2C 功能来读取电池电压和电流信息。

BQ25186 或 BQ21088 可以做到这一点吗?

哪个 IC 可以实现该功能?

请提供解决方案

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    感谢您的联系。 BQ25186 和 BQ21088 不包含用于电池电压和充电电流测量的集成式 ADC。

    根据您的具体要求、我们会提供多款 具有集成式 ADC 的充电器。 对于类似于 BQ2518x 但具有集成 ADC 的线性充电器、我建议使用 BQ2515x 或 BQ25190。

    使用的电池化学成分是什么? 是首选线性还是开关充电器? 需要多大的充电电流?

    此致、

    Alec