This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:空闲模式、电流和温度错误

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552912/bq27542evm-idle-mode-current-and-temperature-errors

器件型号:BQ27542EVM


工具/软件:

尊敬的先生:  

校准后、哪些条件会导致电流和温度误差?
温度为–20°C、但内部温度为 26.5°C。
在空闲模式下、电流为–87xxmA。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 在此期间、请附上与此项目关联的.gg 和/或.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    为了跟进最后一条消息这个问题很可能是由于电量计未设置、我建议从 calibration >> chemID 选择>> Data memory setup >> learning cycle 开始。

    谢谢您、
    Alan