请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C56EVM-066工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我计划在设计中使用 UCC28C56。 我刚查看了此评估板中使用的斜率补偿电路。 EVM 在斜率补偿电路中使用 Q7、R23 (15k)、C21 (2.2uf)、R22 (4.02K) 元件。 但数据表建议使用不同的电路、该电路在 EVM 中没有 R23 (15K) 和 C21 (2.2uf)。 为什么会有差异? 如果我使用数据表中推荐的电路、有什么区别? 请澄清。
电路

EVM 电路

此致
Aneesh