This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H6015-SEP:带 TPS7H6015 的 TPS7H5007 是否可以驱动同步升压转换器?

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5007-SEP, TPS7H6015-SEP, TPS7H6015-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553329/tps7h6015-sep-can-tps7h5007-withtps7h6015-drive-a-synchronous-boost-converter

器件型号:TPS7H6015-SEP
主题中讨论的其他器件:TPS7H5007-SEPTPS7H6015-SP

工具/软件:

您好:

是否可以实施 同步升压转换器 消息流  TPS7H5007-SEP  PWM 控制器和 TPS7H6015-SEP 不同的注意事项?
如果是、应如何连接驱动器来控制主开关和同步整流器 MOSFET?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alexandre、

    要使用您列出的两个器件实现同步升压转换器、只需使用 TPS7H6015-SEP 的 IIM 模式。

    在此模式下、您可以将 TPS7H5007-SEP 的同步输出 (SRA) 连接到 TPS7H6015-SP 高侧、并将主输出 (OUTA) 连接到低侧。

    谢谢、
    Daniel