This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:我需要一个关于确定拓扑的建议

Guru**** 2812235 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552911/ucc28180-i-need-a-suggestion-on-deciding-a-topology

部件号:UCC28180
主题:UCC28056 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

有人能帮我设计和确定一种拓扑结构、适用于带 PFC 和不带 PFC 的 85VAC 至 275VAC 输入、24VDC、200W 输出转换器吗?

请提供帮助

谢谢。此致、

Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    这取决于我们您的终端设备和要求。 通常、使用 75W 或更高功率的应用需要 PFC。 但是、根据终端设备和用途、也存在一些例外情况。 通常建议在 200W 或更低功率下使用 UCC28056。 将 PFC 用于通用 VIN 的好处是它可以简化次级 DC/DC 级的设计。  

    这是 WEBENCH 中一个 基于 LLC 拓扑的设计示例。 请注意、效率估算非常乐观、应使用 UCC24624 等同步整流器控制器替换二极管。  

    希望这能回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    我想设计一个输出 24VDC、200W(输出功率)的 SMPS。 那么、您能推荐一种高效的低成本拓扑吗?

    关于 PFC 选项、我得到了澄清、根据 IECEN61000-3-2、需要 75W 以上功率的解决方案需要 PFC。

    谢谢。此致、

    Ajay P  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    抱歉、我在上述回复中未显示 WEBENCH 链接。 我认为、如果您的设计采用 UCC28056 (PFC)、UCC2566611 (LLC) 和 UCC25624(同步整流器)、那么这个设计将是您的理想选择。  

    你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    是的、我认为。 但在 WEBENCH 中、我无法进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    是的。 WEBENCH 无法对我们的 AC/DC 控制器进行仿真。 您可以使用 Simplis 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    Simplis 是否是免费的在线仿真软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    很遗憾、不会 有一个免费的试用版,但它只限于大约 15 个组件。 我们只使用 Simplis 模型而不使用 PSpice 模型的原因是 Simplis 更稳定、并且可以更轻松地处理 LLC 拓扑。 基于 PSpice 的模型需要很长时间才能运行、并且可能会出现收敛问题。

    我们提供了在线 设计计算器 来帮助您快速入门。  

    这对您有用吗?