This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:热插拔和电子保险丝之间的根本区别

Guru**** 2517410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983, TPS25948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552946/tps25983-the-fundamental-difference-between-hot-swapping-and-electronic-fuses

器件型号:TPS25983
主题: TPS25948 中讨论的其他器件

工具/软件:

TPS25983 是热插拔、而 TPS25948 是电子保险丝。

这两类元件之间有何根本区别?

客户应如何做出选择? 应用场景有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    TPS25983 也是电子保险丝。 TI 对它们进行分类的主要方式是在器件中集成功率 FET。 热插拔是控制器器件、电子保险丝是完全集成的器件。  

    注意:TPS25983 能够驱动 BFET 以引入反向电流阻断功能、但并非所有应用都需要该功能、它中集成了主功率 FET。

    客户应该如何做出选择? 应用场景有何差异?

    如果客户希望对 FET 进行更多控制、或者在某些情况下我们的电子保险丝器件都不符合工作条件、 此外、电子保险丝是非汽车器件、主要用于 PE 或企业应用。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在整个行业中、电子保险丝和热插拔很多时候可以互换使用。 TI 使用上述定义、但并非所有竞争对手都使用相同的定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意帮忙:)  

    我即将结束该主题。