This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:用于控制逻辑控制输出的电源正常状态

Guru**** 2467260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552893/ucd90160a-powergood-status-to-control-logic-controlled-outputs

器件型号:UCD90160A


工具/软件:

大家好:

我正在尝试设置逻辑控制 GPO 的配置。 逻辑门的一侧有 3 个 GPI 信号、在逻辑的另一侧、我选择了所有电源产品、并使用或逻辑希望在任何电源产品状态不满意时将输出驱动为低电平。 是否可以像在测试期间一样实时查看这些寄存器的状态 I 降低电压但不驱动输出。

请参阅以下配置屏幕截图:  

任何帮助都将是伟大的,

插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我建议取消选中 Not 选项。 但是

    请共享您的项目文件以获得更好的支持。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Yeu,这是工作. 我不得不把所有的逻辑放在一个分支中。