This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62063:TPS62063DSGR 应用详细信息

Guru**** 2511245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553131/tps62063-tps62063dsgr-application-details

器件型号:TPS62063


工具/软件:

您好的团队、  

客户有几个电路板使用 TPS62063DSGR 芯片、该芯片本质上是一个 3.3V 固定稳压器。 我试图在数据表上找到一些信息、但数据表似乎已针对芯片的可调节输出版本提供。 您是否知道此芯片是否有任何应用示例? 我还想知道输出电压的容差是多少。 它们的负载相当小~450mA Ω。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    对于固定 VOUT 版本、必须断开 FB 网络、并且 FB 应直接连接到 VOUT。  

    固定的输出电压精度与可调节的精度相同。 有关 VOUT 与负载电流间的关系、请参阅数据表中的下图。

    此致、

    Varun