This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:我认为输出电流不高达 4.5A、、我该怎么做才能改善输出电流?

Guru**** 2510465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553229/tps2121-i-think-the-output-current-is-not-up-to-4-5a-what-can-i-do-that-can-improve-the-output-current

零件号:TPS2121


工具/软件:

e2e.ti.com/.../0488.pdf

我想 设计一个可以 输出 4A 电流的电路、如 pdf 中所示。但 实际上 输出 约为 2A、我该如何改进它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    请帮助分享更多详细信息。 当您施加大于 2A 的电流时、设备是否关闭?

    此致

    Kunal Goel