This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:VILIM 电压范围

Guru**** 2504645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25985, TPS25990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553124/tps25990-vilim-voltage-range

器件型号:TPS25990
Thread 中讨论的其他器件:TPS25985

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们使用 TPS25990 +TPS25985 作为 45A 的输出负载

使用数据表中的 Eq 35、 主设备的 RILIM 为 866 欧姆、辅助设备的 RILIM 为 4.7K、

数据表的 PG 6 提到 VILIM (ILIM 引脚电压范围)最大为 0.4V。  当连接到 30A 的外部负载时,我们发现 RILIM 两端的电压为 1.371V

请澄清。

谢谢

Divi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。

    首先、如果负载电流为 45A、只有 TPS25990 就足够了。 TPS25985 不需要并联。

    计算每个器件的 RILIM 电阻器的设计步骤:

    1. 根据公式 34 选择 RIMON、
    2. 根据公式 37 和 38 选择 RILIM。