工具/软件:
您好、
我正在使用一个 BQ79600 桥接器和 5 个采用环形架构的 BQ79656 CMU。 如果 CMU1 和 CMU2 之间发生通信中断、我将切换到反向通信 (DIR=1 )、以便与其余 CMU (CMU2 到 CMU5) 进行通信。
但是、在此模式下、只有 CMU5(反向的第一个 CMU)进行响应。 CMU4、CMU3 和 CMU2 不响应。
切换到 DIR = 1 后、是否缺少设置反向堆栈或初始化 CMU 所需的任何步骤?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我正在使用一个 BQ79600 桥接器和 5 个采用环形架构的 BQ79656 CMU。 如果 CMU1 和 CMU2 之间发生通信中断、我将切换到反向通信 (DIR=1 )、以便与其余 CMU (CMU2 到 CMU5) 进行通信。
但是、在此模式下、只有 CMU5(反向的第一个 CMU)进行响应。 CMU4、CMU3 和 CMU2 不响应。
切换到 DIR = 1 后、是否缺少设置反向堆栈或初始化 CMU 所需的任何步骤?
谢谢你
你好、 杜约翰、
感谢您的答复。
检测到 CMU1 和 CMU2 之间的通信中断后、我COMM_CTRL使用反向广播清除所有堆栈器件上的寄存器、以确保删除之前的栈顶设置。
我通过设置来切换桥接方向DIR_SEL = 1。
我执行虚拟写入以重新同步所有 CMU 上的 DLL。
我 通过反向广播启用反向自动寻址。
我使用广播写入按顺序分配地址DIR1_ADDR。
然后、将所有 CMU 配置为堆栈器件、将桥接器设置为基底、并将栈顶分配给反向路径中的最后一个 CMU。
如果我在反向设置中缺少任何步骤、请告诉我。你好、 杜约翰、
我捕获了桥接器的 COMH 未连接到 CMU1 的 COML 的反向通信场景中的逻辑分析仪数据
请找到随附的文件。
e2e.ti.com/.../5226.digital.csv
谢谢!
你好、 杜约翰、
我捕获了 CMU1 和 CMU2 之间通信中断的情况下的逻辑分析仪数据。
你好、杜约翰、
我已上传.sal用于捕获 CMU1 和 CMU2 之间反向通信故障的原始 Saleae 文件。
谢谢