This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:我可以在使用 SOH 模式时测量电流吗? 电流测量的精度误差是多少?

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551289/bq35100-can-i-measure-the-current-when-i-use-the-soh-mode-and-what-is-the-accuracy-error-of-the-current-measurement

器件型号:BQ35100


工具/软件:

你(们)好  

我可以在使用 SOH 模式时测量电流吗?

电流测量的精度误差是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在 Hello 中、

    您的问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOH 模式不使用当前 ADC(库仑计数器)。

    您必须切换到累加器模式以进行电流测量。  

    精度在 d/s 6.11 积分 ADC(库仑计)中指定。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq35100.pdf

    您可以使用感应电阻器以安培为单位计算这意味着什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以通过这种方式使用它、大多数情况下器件处于 SOH 模式、当我们需要测量电流时、会切换到 累加器模式。 电流测量完成后、我们会切换回 SOH 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq35100 不是为了在模式之间切换而设计的。 请参阅 TRM、 https://www.ti.com/lit/ug/sluubh1c/sluubh1c.pdf、 第 21 页: bq35100 器件可在三种不同的模式下运行:累加器 (ACC) 模式、状态 OFHEALTH (SOH) 模式和 END-OF-SERVICE (EOS) 模式。 该器件在现场仅可配置并用于这些模式中的一种、因为其不能在正常使用时主动在这些模式之间切换。

    TI 没有测试模式切换。 如果您尝试此操作、则必须启用电量计、更改模式、关闭电量计、电量计下次将使用“新“模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、Thansk!