This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4800-Q1:在短路保护期间出现问题

Guru**** 2466990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544688/tps4800-q1-issue-during-short-circuit-protection

器件型号:TPS4800-Q1


工具/软件:

您好、

我目前正在使用 tps4800_Q1、以在 12V 电源下提供短路保护。  

IC 对短路做出响应并关闭开关、但经过一段时间 (<自身 — 重试时间)后、它会自动打开开关、并反复重复此操作。

我还附加了 PSpice 仿真波形的图像。

请检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritesh:  

    您可以发送原理图吗?  

    您是否确认这不是 EN/UVLO 事件? 由于 Vin 上的振铃、这通常会在 SCP 期间发生。

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    否、这不是 EN/UNLO 事件。 我已经确认了这一点。 我将按如下方式分享原理图。

    请检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritesh:  

    以下几点评论:  

    1. FET X2 的用途是什么?  
    2. 对于最终原理图、请将 FLT 引脚拉至高电平
    3. 此外、似乎在 FET 之后进行检测、而不是之前进行检测。 在高侧检测配置中、SENSE 引脚应在 X1 之前。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    1.用于负载电容充电后电路短路的 FET X2。 用于测试短路保护功能。  

    2.另外,我已经更改了您建议的关于 FLT 引脚和检测电阻的内容。

    但仍然无法正常工作。 短路后、如果故障未清除、则它只是随机导通和关断。

    我还分享了最终仿真的波形、请检查。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritesh:

    我建议在使用 EVM 的实验室中实际尝试这种方法。 您可以尝试一下吗?  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    我尝试过这种方法、硬件工作正常。

    我只遇到仿真器件问题。

    谢谢、

    Ritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritesh:  

    我明白了。 有时、仿真仅用于基本评估。 它们可能并不总是可靠的。 这意味着作为起点。 如果 EVM 行为正常运行、则说明此操作正常。  

    谢谢、  

    Sarah